This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:使用 K 型热电偶进行温度测量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1223524/ads122c04-temperature-measurement-with-k-type-thermcouple

器件型号:ADS122C04

从连接到 K 型热电偶的 ADS122C04获取和计算温度的以下过程是否正确? 如果不是犯了什么错误?

我使用本手册 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads122c04.pdf

电路与手册中的热电偶应用电路相似、只是冷端温度使用内部温度传感器进行测量。


例如、对于一个增益为32的0x0129A1输出、我按照手册第52页列出的4个步骤操作:

1.测量 AIN0和 AIN1之间的热电偶电压 V (TC)
2.使用 ADS122C04的温度传感器模式测量冷端温度 T (CJ)
3.使用表或、将冷端温度转换为等效热电压 V (CJ)
计算 Cf 计算公式
4.将所得值与 V (TC)和 V (CJ)相加并再次使用 NIST 表格或公式、将总和转换回热电偶温度。

我可以使用此处列出的公式 https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/it-s-in-the-math-how-to-convert-adc-code-to-a-voltage-part-1 来计算热电偶电压:
VIN =输出代码* m * VREF /(增益* 2^N)、其中 VREF 为2.048、m 为2、N 为24、十进制转换0x0129A1为76193。
VIN = 76193 * 2 * 2.048 /(32 * 2^24)= 0.581mV。

我可以按照手册第30页中的步骤测量冷端的温度、前14位为0x0129A1 (0000 0001 0010 10)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    欢迎来到 E2E 论坛。  

    只要您执行数据表中建议的步骤、我就不会看到任何问题。 我们提供了另一个应用手册(《热电偶测量基本指南》)、仅供您参考。

    使用内部温度传感器时、您应该注意一件事、 请参阅 以下主题中我的回答、该回答 也适用于 ADS122C04:

     ADS1220:ADC、用于组装压力和温度传感器

    封装也会有一些差异。 例如、TSSOP 可能由于接地连接较少而更接近环境。  QFN 封装可能更接近 PCB 温度、而不是环境温度、因为 QFN 的中心焊盘将热连接到 GND 平面。   

    如果 QFN 封装用于 TC 应用、并且中心焊盘连接到 CJ、则与 TSSOP 相比、测量效果会更好。  因此、根据应用的不同、会有一些优势。

    此致、

    戴尔