This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60804T:AMC60804和 AMC60804T 之间的差异

Guru**** 2651445 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC60804T, AMC60804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1224178/amc60804t-difference-between-amc60804-and-amc60804t

器件型号:AMC60804T
主题中讨论的其他器件: AMC60804

大家好、

AMC60804与 AMC60804T 之间的区别是什么。

如果我打算考虑它、AMC60804T 是否更好?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luna:  

    与具有150mA 的 AMC60804相比、AMC60804T 具有200mA 的更高输出电流范围。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne Jones:

    感谢您的快速回复。 我知道唯一的区别是输出电流。

    此致、