This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DJ3200EVM:单输入模式的 B 通道不工作

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ3200EVM, TSW14J57EVM, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1224151/adc08dj3200evm-b-channel-of-single-input-mode-not-working

器件型号:ADC08DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVMADC12DJ3200

尊敬的 TI:

我已将 ADC08DJ3200EVM ADC 评估模块连接到 TSW14J57EVM 数据采集发生器。 我正在单通道工作模式中使用 JMODE5串行数据模式。 我 在 B 通道中使用、但即使我通过 ADC12DJ3200 GUI 中的 JESD204B 选项卡将输入选择设置为 B、在 HSDC Pro 软件  中、我只会看到从输入 A 采样的数据。我还尝试在"Low Level View"选项卡中更改输入 MUX 寄存器的值、 但仍然无法正常工作。 如果只从通道 B 对数据进行采样、我应该怎么做?
提前感谢您、

帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aid:

    将输入多路复用器更改为通道 B 后、您需要通过如下所示的取消检查来触发校准、并且您应该看到正确的样本。  

    此致、

    Neeraj