This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:RLD 电路

Guru**** 2747355 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1223988/ads1292r-rld-circuit

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292

大家好  

我们将 TIDA-01614原理图 与 ADS1292R EVM 原理图进行比较。  

我们看到 RLD 电路存在差异  

在 TIDA-01614上、RLD 还连接到 ELA 和 ERA 信号、如下所示。 我是否可以知道 EVM 为什么不需要这样的连接、而 TIDA-01614又需要这样的连接? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-01614中的连接是可选的(即不必要)、只是为设计人员提供了额外的选项、供他们选择如何使用/处理 RLD 电极、

    1. EVM 设计或 TIDA-01614的  ADS1292_RLD 引脚使用标准和传统方法使用 RLD 电极对测量对象(总和)进行偏置/驱动。

    2. TIDA-01614的 RLD1是可选的、通常用于设计人员不希望使用/使用额外的 RLD 电极来驱动/偏置受测对象的情况、因此可选择将 RLD1直接连接到信号输入引脚以在一定程度上/大致实现 RLD 偏置、 而不是与总和有关、而是与 ECG 输入引脚/通道有关。

    通常首选方法1。  

    谢谢