This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:模拟和数字接地

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221559/amc7834-analog-and-digital-ground

器件型号:AMC7834

您好、专家:

在 AMC7834的数据表中、模拟电路和数字电路的接地端是分开的(第一张图片)、但它们最终连接在一起的位置未知(第二张图片)。
第三张图片是我们的电路布局、我们如何实现这样的设计规则?
EVB 是否有任何参考布局?

谢谢。
Yitso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yitso:

    对于发送的布局示例、我认为这是关于如何放置数字和模拟组件、而不是数字和模拟接地层的示例。 在前面的布局示例中、它显示了连接到接地过孔的 AGND 和 DGND。 只要 DGND 和 AGND 被路由到同一个接地层、它就会按预期工作。

     

    谢谢。
    错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的回复。
    您是说示例图片是指组件的放置、而不是接地方法?
    在实际布局中、对数字引脚和模拟引脚接地的距离是否有限制?
    也可以通过通孔直接连接到同一接地端、例如示例图。
    是否有任何布局或 DXF 文件供参考?

    谢谢。
    Yitso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin

    BTW、您能帮助检查此关于接地连接的布局吗?
    如屏幕截图中所示。

    谢谢。
    Yitso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yitso:

    是的、我的意思是、您的初始问题中的参考图片适用于模拟/数字元件的放置、而不是预期的接地方法。 对于布局、理想情况下您希望 AGND/DGND 在靠近 DUT 的位置接地。 我已将 EVM 布局的图片显示了接地过孔、这碰巧是四个最靠近 DUT 的过孔。  

    布局接地看起来很好。 似乎所有元件都靠近 DUT 接地、这是 TI 的建议。 我相信您不会遇到任何接地问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Erin

    感谢您的答复。
    另一个问题是、为什么似乎只有 DGND 引脚连接到中间的散热焊盘、但 AGND 不使用此方法?

    谢谢。
    Yitso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yitso:

    在本例中、评估板将散热焊盘设置为 VSS、因为我们为电路板同时使用了负范围和正范围。 引脚1位于左下方、因此您圈出的引脚为 VSS。 我并不完全确定为什么要将 VSS 引脚连接到焊盘(它们可能没有用于过孔的 VSS 平面、因此它们需要布线连接)、但如果散热焊盘接地、则不一定需要连接到散热焊盘。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。
    错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的进一步讲解。  

    此致、

    Yitso