This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC122S021:还有一款125°C 的 ADC 吗?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC122S706, ADC121S101, ADC122S625, ADC122S655, ADC122S021, ADCS7476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1223329/adc122s021-any-other-adc-with-125c

器件型号:ADC122S021
主题中讨论的其他器件:ADC122S625ADC122S655、ADC122S706 、ADC121S101、 ADCS7476

大家好、

任何其他具有更高温度的 ADC 支持高达125°C 的温度、并且可以在不复位/CS 引脚的情况下连续转换、如下所示? 注意/CS 引脚未切换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    几乎所有的国家  ADCxxxxxxx 器件具有这种/CS 运行模式。  您需要什么速度和通道数?  什么样的应用需要125C 工作温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢。 1通道50ksps 就足够了。 如果没有任何125°C、105°C 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看:ADC122S625、ADC122S655 以及此处的其他一些产品:

    https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html#84=10.9%3B16.6&1028=1%3B2&-1=ADC%3Bfalse&sort=84;asc&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢你。 因此、没有其他 ADC 可以支持具有连续转换功能的125C。  

    回到 ADC122S021、如果 Ta >85C 但 Tj <150、该器件仍能正常工作、但性能不再能保证-这是正确的理解吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否查看了我发送的列表、其中"列"已扩展为包含温度?  您和我使用相同的搜索工具...  正确-无法保证任何超出数据表限制的情况。  这些器件可能正常工作、但性能可能不符合数据表中规定的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否查看了我发送的列表、其中"列"已扩展为包含温度?  您和我使用相同的搜索工具...  

    • 是的、我做了、并且所有其他器件(除了少数几个  只支持高达105°C 但不支持125°C 的 ADC122S625、ADC122S655和 ADC122S706等器件除外)没有 /CS 引脚永久保持低电平的连续转换时序图。  
    • 特别是对于 ADC121S101和 ADCS7476 (两个都支持125°C)、数据表中提到了持续运行、但我不知道它是否确实是/CS 引脚持续 受支持的连续运行。 您能帮助检查并确认吗? 这是一项强制性要求。  

    正确-无法保证任何超出数据表限制的情况。  这些器件可能正常工作、但性能可能不符合数据表中规定的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    不需要、ADC121S101和 ADCS7476需要看到/CS 切换。