This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:电源输入直流插孔类型

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1223174/ads54j60evm-power-input-dc-jack-type

器件型号:ADS54J60EVM

大家好!

我们必须使 ADS54J60EVM 脱离实验。 因此、我们无法使用提供的直流电源线。 我们需要通用5V 直流交流/直流适配器。 此 ADS54J60EVM 数据转换器的直流插孔接收器是什么? 是5.5mm x 2.1mm、5.5mm x 2.5mm 还是其他尺寸? 我们不想有损坏电路板插孔的风险。

此致、
Xynos Anastasios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xynos:

    该 ADS54J60EVM 上的连接器是 Switchcraft RAPC722X。 DigiKey 上的快速搜索 显示了5.5mm (OD) x 2.0mm (ID)。  

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎找不到5.5 mm (OD) x 2.0 mm (ID)的插入式插孔。 我怀疑受体(母体)是2.0 mm,而2.1 mm 是受体。 我只是在等待相关确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xynos:

    谢谢您再次查看。 我们为插入此插座提供的电缆在 Digikey 上为 CP-2185-ND。 查看 DigiKey 上的详细信息、可以看到此电缆是5.5mm x 2.1mm、因此是的、您的怀疑是正确的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看!