This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 建议查询

Guru**** 2908920 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222432/adc-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:ADC3643

您好!

我的客户在寻找适用于以下应用的 ADC 产品。

 * PD 传感器(电流)--> IV 转换器和运算放大器(0 V ~ 2V)--> ADC (14位或以上)

您能否为上述应用推荐最佳的 ADC 产品?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我们有各种14-16位 ADC。  我们需要您提供有关采样率、输入通道数、所需接口(例如 SPI 或 I2C)和可用电源轨(例如单个5V 电压轨或独立的 AVdd 和 DVdd 电压轨)的更多详细信息。  您可以使用此电子表格作为起点。

    e2e.ti.com/.../Precision-ADCs_2D00_parametrics.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom Hendrick:

    感谢您的答复。

    以下是客户的要求。

    1. 采样率  :50Msps 或以上
    2. 接口类型:并行总线(可变)
    3. AVDD/DVDD   :+3.3VA/+3.3VD
    4. 输入类型    :单端
    5. 输入通道数量:2个通道(可变)
    6. 分辨率位 数:14位
    7. ADC 输入范围:0V ~ 2V

    大多数推荐的 ADC 具有2Vpp (-1V 至+1V)的输入范围。 请检查是否有支持0V 至2V 电压的 ADC。 如果不是、他们会询问是否有合适的方法将输入信号电平从(0V ~ 2V)转换为(-1V ~+1V)。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JH。  我们会将您的问题转给高速 ADC 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    ADC3643可能非常适合以下应用:  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc3643.pdf?ts=1683321621283&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADC3643

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、Amy