This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204W:DAC53204W 作为灌电流

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53004W, DAC43204, DAC63004W, DAC53004, DAC53204W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1223534/dac53204w-dac53204w-as-current-sink

器件型号:DAC53204W
主题中讨论的其他器件:DAC53004、DAC43204、DAC53004W 、DAC63004W

首先、我想知道 DACx3004和 DACx3204系列之间的主要区别是什么? 数据表看起来非常相似。

其次、我已经在此文档中找到了、 https://www.ti.com/lit/an/slaae28a/slaae28a.pdf DAC53004/63004用作驱动 LED 的电流阱。 同时、此文档中 使用 www.ti.com/.../slaae49.pdf DAC43204/53204/63204作为电流源。 它们可互换吗? 我的意思是、两个系列都可以通过任一种方式工作? 我们拥有紧凑的设计、希望将 DAC53204W 用作电流阱、就像前一个文档中的 DACx3004那样。 这是否可以实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ma、  

    DACx3004系列是 DACx3204系列的低功耗版本。 DACx3004数据表将在电气特性表中显示较低的功耗、并且它还具有可在未主动使用 DAC 时配置的超低功耗模式。  

    是的、在您链接的文档中的两个架构中、这两个系列可以互换使用。 我们只想展示这两个器件。  

    如果您对低功耗器件感兴趣、我们还将发布该器件的 WCSP 版本。 DAC53004W 和 DAC63004W。 它应该在这个月的某个时候在网上显示。 现在处于签核阶段。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您非常快速的响应和耐心的解释。