This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE10004:需要确认 Driver1-2电压电平

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222444/afe10004-need-confirmation-for-driver1-2-voltage-level

器件型号:AFE10004

大家好、

对于该 AFE10004,我们将获得 VIO=3.3V、VDD=5V、VCC=0V 和 VSS=N5V0电源

我们的怀疑是我们是通过引脚电压电平为1.8V 的 SoC 来控制引脚 DRIVEN1和 DRIVEN2。 我们需要确认我们是否能够使用1.8V 逻辑电平 GPIO 控制这些引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

    根据数据表、所有 VIO 电压上所需的 VIH 电压为1.3V。 因此、根据数据表、当 VIO = 3.3V 时、1.8V 的输入电压可在 DRVEN 引脚运行。 我将仔细检查设置、并在明天让您知道它是否正常工作。

    谢谢。
    错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

    我使用相同的参数在 EVM 板上运行了基准测试:VIO = 3.3V、VDD = 5V、VCC = 0V 和 VSS = n5V。 我向 DRVEN0引脚施加了1.8V 的数字输入。 在此设置下、钳位开关按预期运行。 您的系统应该可以使用1.8V 数字逻辑正常工作。 如果您有任何其他问题或疑虑、敬请告知。

    谢谢。
    错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    关于我们的 AFE10004、还有一个疑问。

    请您确认 DRVEN1和 DRVEN2引脚的最大输入电流。 每个是1uA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejitha、

    是的、1uA 是每个 DRVEN 引脚的最大输入电流。 但这两个引脚并未组合。

    谢谢。
    错误