This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3221EVM:无法与 TSW1400配合使用、TSW 板和 quot 未接收到来自 ADC EVM 的时钟;

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, ADC3221, CDCE6214, LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1219758/adc3221evm-not-working-with-tsw1400-clock-from-adc-evm-is-not-received-by-tsw-board

器件型号:ADC3221EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMADC3221CDCE6214LMK03806、LMK03318

TSW 报告"TSW 板未接收到来自 ADC EVM 的时钟":

USER_LED2亮起。 两个 EVM 都处于默认条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    您可以发送您的设置的图片吗? 您使用什么作为时钟源?

    如果您也可以提供从 ADC3221EVM 和 TSW1400EVM 看到的电流消耗、这会很有用。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有信号发生器、因此 J9未连接。 这就是问题所在、对吧?

    两个 EVM 中是否有任何一个可以提供这样的时钟? TSW1400EVM 能否生成此类时钟信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    是的、如果您没有将时钟信号连接到 J9、那么这就是误差源。  

    通常、我们不建议将 FPGA 用作时钟源。 FPGA 的抖动性能较差、会严重降低 ADC 性能的质量。 TI 推荐使用高质量信号发生器(如 SMA100A 或 SMA100B)、您也可以考虑使用符合我们时钟产品系列 https://www.ti.com/clocks-timing/generators/products.html 中 ADC 抖动要求的时钟芯片 EVM 

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是  ADC 抖动要求? 从列表中可以看出、某些时钟发生器具有100ps 的峰峰抖动、这些抖动是否可以接受?  

    您 为 ADC 时钟推荐哪种时钟产品?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    可以在数据表的第47页找到 ADC 抖动要求(8.3.2.2 SNR 和时钟抖动)。 如果您看看图8-7、您可以看到 SNR 是如何由于外部时钟抖动而随输入频率降低的。 如果您希望器件的性能符合数据表中给定的规格、则需要低抖动时钟。 诸如 SMA100A 的高质量信号发生器具有飞秒(fs)级的抖动规格。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 为了仅实现低抖动 ADC 时钟输入、您能否推荐抖动约为1000fs 或小于1000fs、交货时间短且经济高效的时钟发生器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuan、您好!

    您的采样率/时钟频率是多少?  您需要从时钟输出多少个(例如、您只有一个 ADC 进行采样还是有多个 ADC? 您的系统中的其他任何器件是否需要时钟?)? 如果您需要多个输出、则时钟还需要生成哪些其他频率? 谢谢!

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将仅使用一个 ADC3221、采样率为25 MHz。

    除 ADC 之外、MCU 需要一个时钟、尽管 MCU 可以使用外部晶体、但最好还是 MCU 从同一个低抖动时钟源来实现更好的同步。 MCU 接受16MHz 至40MHz 的外部时钟源、因此相同的25MHz 频率应足够。  MCU 和 ADC 能否同时通过 单个时钟输出提供时钟源、还是以相同频率使用两个时钟输出更好?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuan、您好!

    根据您的请求、CDCE6214似乎是满足您请求的最佳解决方案。 该器件能够为2个25MHz 输出提供同步输出。 它还应满足您的抖动和具有成本效益的要求。 我已经在该线程中添加了时钟团队、以确保缩短交货周期。

    此外、如果您需要最佳的抖动性能、我还建议查看 LMK03806和 LMK03318、这是我们性能较佳的两款器件。 希望这对您有所帮助!

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能在这里了解项目时间表吗? 这将帮助我推荐最佳解决方案。 看起来系统需要两个输出时钟生成器?  

    谢谢。
    库马尔帕尔。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即刻实现原型设计、一年之内即可投入生产。 为什么项目时间轴会影响芯片推荐?

    两个芯片(ADC、MCU)能否共享时钟发生器的同一输出?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    我已向您发送 E2E 好友申请。  

    请直接向我发送消息并提供良好的电子邮件联系、以讨论计时选项。 我会直接与我们的时钟团队联系。

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在将直接回复我们的电子邮件主题,就是 Amy 创建的主题。