This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643EVM:J1和 J3连接

Guru**** 2930630 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1223523/adc3643evm-j1-and-j3-connections

器件型号:ADC3643EVM

您好、专家!

你好。 请就该 ADC3643EVM 申请获取帮助澄清

产品页面上显示了一张图、其中 SMA 连接器 J1和 J3焊接在 PCB 中。 设计工具 zip 文件中有一个注释、指出该连接器未焊接。 正确之处是什么?

  

客户 想补充一下、我们需要在没有任何高通滤波器或类似器件的情况下进入 ADC、我们需要对 单极信号进行数字化。 在原理图中、SMA 连接器 J1、J3 J4和 J6似乎跳过了变压器滤波器部分。

感谢您的帮助。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    该 EVM 的照片是正确的- ADC3643EVM 上填充了两个 SMA 连接器。 如果客户希望电路板采用放大器配置、则可以使用 J1/J4连接器;如果客户希望电路板采用平衡-非平衡变压器配置、则可以使用 J2/J5连接器。  放大器 配置具有20MHz LPF、平衡-非平衡变压器配置具有可针对应用修改的滤波功能。

    此致、Amy