This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06:ADS114S06与 ADS124S08的电流消耗

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1223449/ads114s06-current-consumption-of-ads114s06-vs-ads124s08

器件型号:ADS114S06
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好!

我们有一个电池供电系统、最初是采用 ADS124S08设计的、最近我们转换到了性能降低的 ADS114S06、我们注意到新 ADC 的平均电流消耗大约高出50uA。 从数据表可以看出、功耗看起来是相同的。

任何人都可以向我指出可能导致此问题的正确方向吗? 这是电路板上的唯一变化。 我们比较了2个相同的固件版本、并且 ADS114S06平均消耗的电流更大。

寄存器配置如下所示:

NPMUX:0x12
PGA:0x09
数据速率:0x3C
参考:0x11
IDACMAG:0x05
IDACMUX:0xF0

我们已将 ADC 配置为单冲模式、这是我们每50ms 执行一次的程序:
  • 发送唤醒命令
  • 等待7ms
  • 发送 START 命令
  • 等待1ms
  • 发送 RDATA 命令(对于 ADS124s08为3个字节、对于 ADS114s06为2个字节)
  • 发送断电命令

感谢任何帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    您是如何确定电流由 ADC 而不是由其他一些来源(例如升压稳压器效率低下)消耗的? 除了 ADS114S06、您在构建中使用的 BOM 是否相同?

    至于 ADS124S08和 ADS114S06之间的任何差异、除了寄存器设置和分辨率外、应该没有任何差异。  但是、如果您在使用 ADS114S06 b. ,可能会有一些差异,因为某些规格不能得到保证。  

    如果电流来自 ADC、您能否更具体地说明电流是来自 AVDD、DVDD 还是 IOVDD 电源?  了解额外电流来自哪个电源将有助于缩小某些潜在区域。  内部基准加电和断电经常被忽视的一个方面是内部基准电容器的充电/放电。  根据断电时间的长度、与始终保持内部基准相比、电容器的充电和放电会消耗更多的电荷。

    此致、

    Bob B