This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400:最大采样时钟

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1223309/ads5400-maximum-sampling-clock

部件号:ADS5400

大家好、

对于 ADS5400、我从数据表中读到最大时钟采样率为1GSPS。

您是否认为可以使用更高的采样频率、例如1.5GSPS?

如果需要、您是否有一些测量数据可供分享?

提前感谢您。

此致、

Matteo Ricci  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    该器件可以在高于1GSPS 的条件下工作、但无法保证超过1GSPS 的数据表规格。 我们没有采样率高于1GSPS 的数据。

    此致、

    吉姆