This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ4000RFEVM:TSW EVM 的 JESD/连接问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213237/adc12dj5200rfevm-adc12dj4000rfevm-jesd-connection-issue-with-tsw-evm-issue

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

您好!

我面临的似乎是 ADC EVM 和 TSW (FPGA) EVM 之间的通信问题。 请查看以下错误:

在我这边、我们已经确保了以下几点:

1. 跳线 J13 REFSEL 安装在 EVM 上

2.将 ADC EVM 的电流限制设为3A;将 TSW14J57EVM 的电流最小值设为5A

3.我可以通过 ADC GUI 读取温度。  经验证、时钟输入 J10 (Dev CLK)为5.2G、输入 J17 (ref CLK)为260MHz、每个时钟的摆幅约为1.6V。

开发 CLK 为5.2G、参考 CLK 为260MHz、时钟锁定、来自 Jbert、EVM 处于外部 CLK 模式。

当 ADC EVM 上电且 TSW EVM 上电时、ADC GUI'e JESD 选项卡上的3个 LED 为绿色、但将 FW 仅加载到 FPGA EVM 后、串行器/解串器 PLL LED 为绿色。 不确定这是否相关。

TSW 上的 D4 LED 不闪烁。

以下是该设置的图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点- ADC EVM GUI 的"EVM"选项卡下的参考时钟块持续显示540MHz、而不是260MHz 、但根据 ADC 手册、我们将提供260MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav,

    移除连接到 TSW14J57EVM 上 J3的 JTAG 电缆。 这可能会阻止 HSDC Pro GUI 通过 USB 接口加载 FPGA 固件。

    此致、

    吉姆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav,

    GUI 默认为 JMODE0、当使用5200MHz 外部采样时钟时、需要将参考时钟设置为540MHz。 用户指南中列出了此示例中的 JMODE1、该器件使用260MHz 参考时钟。 您想使用哪个 JMODE?

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    5.2GHz 时钟不支持 JMODE0。 将时钟频率降低到4GHz 或使用 JMODE1、就像前面 Jim 建议的那样。  

    此致、

    Neeraj