This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:具有 HSDC Pro、ADC12DJ5200RFEVM/ADC08DJ5200RFEVM 和 AMP 的64b66b JMODE;TSW14J58EVM/TSW14J57EVM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, TSW14J57EVM, ADC12DJ5200RFEVM, ADC08DJ5200RFEVM, ADC12DJ5200RF, ADC08DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205017/adc12dj5200rf-64b66b-jmodes-with-hsdc-pro-adc12dj5200rfevm-adc08dj5200rfevm-tsw14j58evm-tsw14j57evm

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVMTSW14J57EVMADC08DJ5200RFEVM、、 ADC08DJ5200RF

当将12位 ADC12DJ5200RFEVM 与 TSW14J58EVM 或 TSW14J57EVM 搭配使用时、HSDC Pro 是否支持64b66b JMODE、尤其是 JMODE 42和43 

同样、 当将8位 ADC08DJ5200RFEVM 与 TSW14J58EVM 或 TSW14J57EVM 搭配使用时、HSDC Pro 是否支持64b66b JMODES、尤其是 JMODE 44和45 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当将12位 ADC12DJ5200RFEVM 与 TSW14J58EVM 或 TSW14J57EVM 搭配使用时、HSDC Pro 是否支持64b66b JMODE、尤其是 JMODE 42和43 

    是的、仅 TSW14J58EVM 支持 JMODE 42和 JMODE43?

    同样、 当将8位 ADC08DJ5200RFEVM 与 TSW14J58EVM 或 TSW14J57EVM 搭配使用时、HSDC Pro 是否支持64b66b JMODES、尤其是 JMODE 44和45 ?

    是的、仅 TSW14J58EVM 支持 JMODE 44和 JMODE45?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj,

    我们已安装 HSDC Pro 5.2、并且只看到4个用于 ADC12DJ5200RF 的 JMODE。 是否有更新版本的 HSDC Pro 或我们是否需要其他 ini 文件?

    谢谢。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以为  ADC08DJ5200RF/ADC12DJ5200RF JMODES 42-45提供 TSW14J58EVM ini 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能为上述模式提供采样频率吗、我将文件发送给您。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeraj:

    对于  ADC12DJ5200RF 上的单通道 JMODE 42和44、速率为10.4GSPS

    对于  ADC12DJ5200RF 上的双通道 JMODE 43和45、采样率为5.2GSPS

    对于  ADC08DJ5200RF 上的单通道 JMODE 44、为10.4GSPS

    对于  ADC08DJ5200RF 上的双通道 JMODE 45、采样率为5.2GSPS

    是否可以为较低的采样频率修改文件?

    谢谢!

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    以下是分别以10.4和5.2Gsps 运行的 JMODE44和 JMODE45的 ini 文件。  

    此致、

    Neeraje2e.ti.com/.../ADC12DJ5200RF_5F00_JMODE45_5F00_8G_5F00_12G.ini 

    e2e.ti.com/.../ADC12DJ5200RF_5F00_JMODE44_5F00_8G_5F00_12G.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj,

    感谢您提供 JMODE 44和45文件。 您能否为前面提到的 JMODEs 42和43提供文件?

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    您拥有的 TSW14J58修订版本不支持 Jmode42和 Jmode43。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj,

    TSW14J58的哪个版本支持 JMODE 42和43? 是否可以通过某种方式将 TSW14J58更新到此版本?

    谢谢。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TSW14J59将支持 JMODE42和 JMODE43。

    此致、

    Neeraj