This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:ADS1278MFHQ-MLS

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215085/ads1278-sp-ads1278mhfq-mls

器件型号:ADS1278-SP

您好!

我会收到有关该 HFQ-MLS 后缀(已由 DLA 批准)的生产和资质的新闻。  审核制造基地的 DLA 是否已完成?

是否有其他有关 QMLV 资质认证的证据?

感谢您的支持。

谢谢

Tiziana Formica.  

技术经理和质量负责

交易员引擎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tiziana:

    这是一项非常重要的功能。  请给我几天时间回复、我会在本周结束时提供最新信息。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    我还有一个问题...

     ADS1278MFQ-MLS 和 ADS1278WHFQ-MLS 有何区别  ? 都通过了 QMLV 认证?

    非常感谢

    等待您的反馈

    谢谢

    Tiziana 女士  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiziana、您好!

    我将努力在明天,最晚在星期五得到答案。

    谢谢。

    系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tiziana:

    ADS1278MFHQ-MLS 的额定工作温度范围为-55C 至125C。  ADS1278WHFQ-MLS 的额定工作温度范围为-55C 至115C。  WHFQ 额定器件的规格略好、包括噪声、输入漏电流和电源电流。  数据表第7.5节的"电气特性"表突出显示了这些特性。

    我仍在更新有关 QMLV 状态的信息。

    此致、
    系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tiziana:

    我想告诉您、我尚未停止处理该申请、但截至今天、我没有估计 QMLV 版本何时可用的更新。

    一旦我有了其他信息、我将向您提供更新。

    此致、
    系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tiziana:

    我与我的团队进行了核实、目前我们没有任何额外的更新。  我们至少需要1-2个月时间才能获得任何其他信息。  我建议您届时重新发布您的问题、以查看是否有任何新的更新。

    此致、
    系统工程师