This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:采样时钟相位噪声要求

Guru**** 2924970 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1219909/adc12dj3200qml-sp-sampling-clock-phase-noise-requirements

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMX2615-SPADC12DJ3200

我的申请:  

我计划 在 具有2.5GHz 采样时钟、JMODE 0 (10Gbps 通道)和 子类0 (无 SYSREF)的单通道模式(A/B 交错)下使用 ADC12DJ3200QML。  

我计划使用合成器 LMX2615-SP 通过 我的 FPGA 也使用的156.25MHz 低抖动振荡器提供2.5GHz 采样时钟。  

 

我的问题:

我需要有关 ADC12DJ3200QML 采样时钟的可接受相位噪声曲线的要求。 然后、我可以使用 PLLatinum Sim 将相位噪声曲线与 ADC12DJ3200QML 要求进行比较。  

谢谢你  

Louis Gagnon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    我假设您需要满足相位噪声要求才能实现 ADC12DJ3200的数据表性能?

    如果是、ADC 将使用的计划采样率和模拟输入频带是多少。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    考虑到 ADC 采样时钟不仅用于 ADC 操作、而且用于 JESD 发送器、可接受的采样时钟相位噪声必须受到限制。 我们现在需要把所有这些都钉下来、这样我们就不会在道路上遇到麻烦了。   

    我们的应用: 我们 在 ADC 波形中寻找窄脉冲

    采样率= 5Gsps (单通道模式、交错 A/B ADC)

    模拟输入100kHz 至300MHz

    JESD 通道速率:10Gbps

    谢谢

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    请参阅随附的、这可能对您的分析有所帮助。 我插入了相对于3200 sp DS SNR 数字的数字。

    如您所见、在性能下降之前、抖动会变得相当高。

    由于您的模拟频带不是那么高、这确实很有帮助。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../SNR2Jitter_5F00_Curves.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    什么是 ADC"采样时钟"相位噪声限制、超过这些限制、JESD 输出通道就会超出规格?  很 奇怪、 ADC 数据表并未说明这一点。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    很抱歉耽误你的时间。  

    关于上一篇文章中的串行器/解串器要求问题、通常情况下、体面 ADC 性能所需的抖动是几十 fs、而串行器/解串器要求以 ps 为单位、因此输入时钟的贡献与良好的 ADC 性能一致、不会显著影响串行器/解串器的运行。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    尽管 SERDES 的需求如何、您仍然可以通过任何方法 在几个频率下提供相位噪声限制? 带宽上实际的 ps 抖动? SERDES PLL 不关心超出 PLL 带宽的基准时钟抖动是否正确?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    我相信您在努力将采样时钟抖动保持在较低水平、以保持数据表性能。

    上面附上的电子表格应该可以为设计合适的采样时钟抖动提供指导。

    如果可以、那么 SERDES PLL 会正常工作、因为它是从采样时钟派生而来的。

    这样考虑、SERDES/REFCLK 抖动必须比采样时钟严重1000倍、才能破坏 JESD 链路。

    因此、如果您使用外部时钟靠近孔径抖动、则不会对串行器/解串器抖动产生影响。

    数据表中提供了一些数字、这些数字可能有助于说明二者之间的差异。

    此致、

    Rob