This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:需要了解上述 ADC 在最坏情况下的电源电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528, ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222618/ads7128-need-to-know-the-worst---case-supply-current-of-the-mentioned-adcs

器件型号:ADS7128
主题中讨论的其他器件:TLA2528

大家好、

   我们将在设计中使用2个 ADC IC 监测电压。 对于 ADC 的电源、我们将使用降压稳压器、因为我们需要根据 ADC 电源电流选择降压稳压器。 我们选择了 ADS7128IRTER 和 TLA2528IRTER。 我们想知道上述两个 ADC 在最坏情况下的电源电流。

此致、

Jananni Sa.

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jananni、

    ADS7128数据表的第7页和 TLA2528的第5页显示了 MAX IAVdd。  所消耗的电流将取决于您的 I2C 工作模式。  两种器件的 IDVDD 都小于1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Tom