This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:ADS8688A

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222591/ads8688a-ads8688a

器件型号:ADS8688A

你好、我需要尽可能地设置 AUX 引脚的范围、或者它只采用内部4.096、因为我为所有8chnnel 5.12ref 设置、但没有命令用于设置 AUX 引脚的范围。

谢谢你

Suguresh M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Suguresh:

    ADS8688A 上的 AUX 通道没有 PGA、因此您无法 像其他输入通道一样在 AUX 通道上设置输入范围。 AUX 通道上的输入范围是恒定的、0~Vref。

    此致、

    戴尔