This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3221EVM:当输入时钟频率低于22.53MHz 时、ADC 停止工作

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222457/adc3221evm-when-input-clock-frequency-lower-than-22-53mhz-adc-stops-working

器件型号:ADC3221EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3221

我正在 通过 ADC3221EVM 和 TSW1400评估 ADC3221。

ADC3221的输入时钟 来自信号发生器、正弦波、Vpp 1V。  

当 输入时钟频率> 22.53MHz 时、设置有效。 尽管有许多奇怪的尖峰:

当 将输入时钟频率降低到低于22.53MHz 时、ADC 似乎会停止、 USER_LED3 关闭、 TSW 报告"TSW 电路板未接收到来自 ADC EVM 的时钟"。

ADC3221 数据表指出最低输入采样时钟为15MHz。 那么、它为什么在22.53MHz 下停止工作?