This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:外部时钟源注意事项和建议

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222709/ads1158-external-clock-source-considerations-and-recommendations

器件型号:ADS1158

我们将从使用带有外部晶体的内部振荡器转到用于 ADS1158 ADC 的时钟发生器。 选择时钟源时、是否有任何特定的兴趣点需要注意? TI 是否推荐已知可实现最佳性能的特定器件? 是否应考虑任何布局注意事项?  

32kHz 晶振在产品开发几年后大获成功、我们十分想确保我们的产品完全覆盖我们所有的基础。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe Martin、

    ADS1158数据表(第40页)中有一条注释指出"为了获得最佳性能、SPI 接口控制器的时钟和转换器本身应位于同一域"。

    在某些情况下(通常是在最高数据速率下和使用固定通道模式)、使用异步时钟时、我在输出中遇到了问题。 我不确定16位转换器是否会出现这些问题、因为我看到的尖峰是~50-100uV、但这是可能的。 因此、我将遵循数据表中的建议并使用同步时钟。

    以下最佳布局实践应该就足够了、例如实心接地层、不要交叉模拟和数字(尤其是时钟)等

    -Bryan