This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:模数转换器 Linux 驱动程序

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8634, ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222617/ads8634-analog-to-digital-converter-linux-driver

器件型号:ADS8634
Thread: ADS8638中讨论的其他器件

大家好。

我们将 ADS8634SRGER 模数转换器与 i.MX8M Mini CPU 配合使用。 我们未找到适用于特定 IC 的任何 Linux 驱动程序、请为 ADS8634SRGER 提供 Linux 驱动程序

谢谢。

Nikhil K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    遗憾的是、我们没有适用于 ADS8634的 Linux 驱动程序。  我确实发现了 ADS8638示例、不过该示例对您可能很有用。