This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:单端测量中的 ADS1263。

Guru**** 2521090 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222126/ads1263-ads1263-in-single-ended-measurements

器件型号:ADS1263

您好!

如何在单端测量中使用 ADS1263?

以便一根导线位于 AIN0中、另一根位于 GND 中。 应该写入寄存器中的内容是什么?

我在文档中找不到该信息。

Br, Ilka.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilkka Raisanen:

    请参阅表7.3 ("建议运行条件")、检查绝对输入范围限制。 这将指示如果您使用的是单极电源(AVDD = 5V、AVSS = GND)、则只能在旁路 PGA 的情况下测量接地参考输入信号。

    另请参阅第10.1.2节("单端测量")、详细了解 将负输入引脚(AINN)电平转换 为失调电压、与将 AINN 引脚接地相比、这允许更广泛地使用 ADC 的满量程范围。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,单端似乎工作. 我只是将 AIN1接地。 现在测量值更加稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilkka Raisanen:

    我很高兴我们可以帮助您快速解决此问题

    -Bryan