This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881:输出振荡

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222329/dac9881-ouptut-oscillations

器件型号:DAC9881

你(们)好

 不过、我们已将 DAC 配置为1.111伏、输出端会出现大量振荡(随附)。 我们之所以选择该 DAC、是因为我们希望 ENOB 大于14位、但我们还没有实现这一目标。 我们的 ref_L 为0.943V、因此 DAC 值被限制为0.943V、即即使在 CONFIG 寄存器中写入零后、我们也不会获得0。 您能回顾一下我们的原理图吗? 如果我们得到相同的示例代码、以在代码中对序列进行交叉验证、我们将不胜感激。 请提供帮助。

谢谢  

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!



    德州 仪器您好!

    请您提供以下信息:

    A.的原理图部分 DAC_OUT、REF_LS、REF_HS、REF_LF REF_HF 线迹(如果可能、还包括布局)

    b.并确认 DGND 和 AGND 是否短路?

    c. AVDD、IOVDD、REF_HF 和 REF_LF 电压电平

    谢谢。

    Sanjay