This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:数据读取方法(并行连接)

Guru**** 2823265 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221879/ads1292-data-reading-method-parallel-connection

器件型号:ADS1292

你好、员工

两个 ADS1292用于并联连接。
以500sps 的速率读取数据时、读取了意外的数据。
我想检查一下基本操作中是否有任何错误的理解

使用图34的电路来确认 ADS1292数据表
电路配置与图34相同。

・将器件0设置为主器件、将器件1设置为从器件。
・Dveice0 CLK 设置 CLKSEL PIN =高电平、CONFIG2.CLK_EN 位= 1
将 Dveice1 CLK 设置为 CLKSEL PIN =低电平、CONFIG2.CLK_EN 位= x
・采样率:500SPS CLK:512kHz

问题1:请告诉我 SCLK 所需的频率。
我无法理解第49页公式(9)的含义。

Q2:由于主器件使用内置 CLK、将 CLK 引脚设置为输出(引脚:17)
将主器件的 CLK 输出连接到从器件的 CLK 输入(引脚:17)是否存在任何问题?

Q3:您可以通过观察 DRDY 终端来判断主设备是否准备好接收数据。
您如何确定从器件端的数据是否就绪?
(因为从器件的 DRDY 未连接至 MCU)

Q4:关于数据读取、主器件72位数据→主器件 DRDY (主器件→从器件72位数据→xxx DRDY)
是否可以识别它将是如上所示的读取序列?

Q5:仅在访问每个器件时才可以识别 CS 设置为低电平
(也可设置为低电平、从未同时设置为低电平)?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尽量在5/3左右回复你。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    为延迟道歉。

    -------------------------------------------------------

    对于"并联连接"、您能解释一下吗? 是否与数据表第30页类似? 或别的什么东西?

    内容为"以500sps 的速率读取数据时读取意外数据。"  问题是否仅发生在数据速率为500sps 的情况下? 您是否尝试过125SPS 或更高的采样率?

    对于"图34" 好、现在我看到了它;级联。 是否确保/CS 来自主器件/主机的不同引脚? 并且不会同时拉低两个电平?

    ----------------

    在继续之前、

    您的 SCLK 频率或周期是多少?

    您是否单独或独立地使用每个 ADS1292进行了测试

    1.是否可以正确读写和回读寄存器设置?

    2.内部测试信号?  

    如果没有、您能否完成 上述操作、并确保每个单独的工作首先以所需的数据速率独立工作?

    ----------------

    "Dveice0 CLK 设置 CLKSEL PIN =高电平、CONFIG2.CLK_EN 位= 1"正常、用户内部 CLK 并将内部 CLK 输出到 CLK 引脚。

    "将 Dveice1 CLK 设置为 CLKSEL PIN =低电平、CONFIG2.CLK_EN 位= x"正常、使用器件0的外部 CLK、与 CLK 输出无关。

    ----------------

    SCLK 要求如第11页的第6.6节所示、该节取决于所提供的 DVDD。 介于15.015MHz (66.6ns)至20MHz (50ns)之间、具体取决于 DVDD。 此外、还请注意"tSDECODE 命令解码时间4 tCLKs"

    您对第49页的哪一部分不了解?  8.5.2.10发送多字节命令基本而言、器件在字节之间需要一些等待时间(4* tCLK)-"发送多字节命令时、4 tCLK 周期必须将一个字节(或操作码)的末尾与下一个字节分开。"

    "

    当 SCLK 为16MHz 时( 快速 )、一个字节可在500ns 内传输。 该 µs 传输时间不符合 tSDECODE 规格;因此、必须插入一个延迟、以便第二个字节的末尾在7.3125 μ s 后到达。

    µs SCLK 为1MHz (慢速且不支持)、则在8 μ s 内传输一个字节。 由于该传输时间超过了 tSDECODE 规格、因此处理器可以无延迟地发送后续字节。

    "

    因此、在 SCLK 行的图54和图55中、您可以看到操作码1和操作码2与 REG 数据和 REG 数据+ 1之间始终存在一些差距。  

    无论如何、我们的想法是让 SCLK 在每个字节后再次上升之前至少等待4个 tclk。

    ----------------

    我认为以这种方式设置 CLK 不存在问题。 一种检查方法是使用高速示波器探测和监测两个 CLK 引脚、以确保 CLK 信号在频率(周期)和幅度上相对一致。

    ----------------

    按照图34所示的方式连接 START 引脚和 CLK 引脚之后、/DRDY 和其中一个器件的1/DRDY 引脚便足以作为两个器件数据就绪的指示器/中断。 请注意、采用这种方式时、/CS 不能同时拉低;因此、两个器件的 DOUT 不应同时输出。  不是并联。  

    -------------------------------------------------------

    我不明白 Q4和表达式。 您能解释一下吗?

    -------------------------------------------------------

    每个设备的/CS 都应独立于每个设备的主设备/主机。   

    /CSS 无法同时拉低;一次只能拉低一个、不会重叠;因此、两个器件的 DOUT 不应同时输出。  不是并联。  

     ----------------

    谢谢