This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC101C021:引脚排列是否正确?

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC101C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221865/adc101c021-is-pinout-right

器件型号:ADC101C021

我在尝试在电路板上使用 adc101c021。

在数据表中、引脚 id 1为 VA、该引脚显示为中的电压。

引脚 ID 3是 Vin、该引脚显示为模拟输入 PUT。

但当我将电源(3.3伏)连接到 VA 时、IC 不响应 i2c 通信、但当我将电源连接到 Vin 引脚时、IC 开始响应 i2c 通信。 但这次我只能设置配置指针并且只能从配置指针读取。 其他指针地址不返回默认值。

这种情况真的很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murat:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  ADC101C021数据表是在2008年发布的、因此我非常确信此数据表中的引脚排列说明正确无误。  您能否发布您的设置原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我焊接一个新的 IC、它就会开始工作。