This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LTC1865HMS#PBF、LTC1865AHMS#PBF 替代方案

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8330, ADS8328, ADS8321, ADS8320, ADS8325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222026/ltc1865hms-pbf-ltc1865ahms-pbf-alternative

主题中讨论的其他器件:ADS8321ADS8320ADS8325、ADS8330 、ADS8328

您好!

我支持高度依赖以下 IC 的产品: LTC1865HMS#PBF、LTC1865AHMS#PBF

我进行了一些搜索、但没有找到确切的解决方案、因此我想询问您可能知道这款器件是否有直接的引脚对引脚插入替代方案。

如果匹配良好、请告诉我、我可以通知我的采购团队采购一些器件进行评估。

此致、

-Jake  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    请看一下 ADS8320、ADS8321、ADS8325等器件、它们均为引脚兼容、但软件和速度可能不完全兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tom、

    感谢及时的响应。 我查看了您的建议、他们确实有类似的规格、但我没有清楚传达的一点是、我实际上正在寻找 LTC1865 MSOP 10引线变体的潜在替代产品。 您知道是否有任何采用 MSOP 10引线的引脚对引脚兼容产品?

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Jake、

    猜我注意到了1864年的器件、它共用一个数据表。  不幸的是、这会使事情变得更艰难。  我们的 ADS8328 或 ADS8330可能适合您、但引脚排列不同。  10引脚 MSOP 引线框中没有任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tom、

    感谢响应、我理解... 我本来很希望有一个 TI 的替代方案来替代这个方案、但我们将继续寻找。 标记为已解决。 谢谢你。

    -Jake