This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:VBAT 电流

Guru**** 2669275 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221146/tsc2046-vbat-current-flow

器件型号:TSC2046

如果 TSC2046 IC 未上电、电池漏电流会流入 VBAT 引脚吗?

我想有这样的情况、当 VBAT 引脚接电池时、电池和直流/直流转换器之间有一个电源开关、而且是关断的。

参考值:

低压 I/O 触摸屏控制器数据表(修订版 G)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT 线上的分压器通常在采样周期内开启。 要控制分压器上的开关、需要一个电压。 如果器件没有电源、则应断开分压器、并且不应出现电流消耗。

    但请注意、 当器件未上电时、无法保证引脚上的器件行为。 因此、应避免芯片未上电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解理论中的物理。

    您能告诉我在 IC 未通电的情况下 Ibat 的价值吗?

    或者、您能否在任何样片/演示板上将其测量为目标值、前提是没有任何官方参数或仿真器可用?

    PS:我预测它是 Vbat / 1G Ω 的公式、约为3.7nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还建议将 VBAT 放置在电源开关的输出端。

    请避免 IC 部分通电的情况。

    我们不会指定未通电状态下的引脚行为。