This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:ADS1294中通道5-8的引脚和寄存器

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294, ADS1296, ADS1296R, ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222071/ads1294-pins-and-registers-of-channels-5-8-in-ads1294

器件型号:ADS1294
主题中讨论的其他器件: ADS1296ADS1296R

亲爱的先生!

我不清楚我将如何处理引脚  

1A、 1B、1C、1D、 2A、   ADS1294的2B、2C、2D (IN5P - IN8P、IN5N-IN8N)。 BGA 情况。  

ADS1294中不存在这些通道的一侧。 从另一侧数据表写入(备注1)、所有未使用的引脚应连接到 AVDD。 这些引脚在 ADS1294中是否在内部断开? 请详细说明。 在数据表中、情况绝对不清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)将未使用的引脚连接到 AVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的! 请仔细阅读我的问题。 在 ADS1294中、不存在这些输入。 我想知道芯片内部会发生什么。 这些引脚是在内部断开还是连接到任何东西? 要阅读数据表、我不需要该论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    经过内部讨论1A、 1B、1C、1D    ADS1294的2A、2B、2C、2D (IN5P - IN8P、IN5N-IN8N)在内部关断、不使用。

    仍、 (1)将未使用的引脚连接到 AVDD。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该 直接将未使用的引脚连接到 AVDD 还是通过任何电阻器连接? 我更喜欢在不使用电阻器的情况下直接连接到 AVDD。 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他供参考的产品说明书、第65页

    "

    (1) CH5SET 和 CH6SET 不适用于 ADS1294和 ADS1294R。 CH7SET 和 CH8SET 寄存器不适用于 ADS1294、ADS1294R、ADS1296和 ADS1296R。

    "

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在没有电阻器的情况下连接到 AVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢