This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:未使用的输入

Guru**** 2907810 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221835/ads1294-not-used-inputs

器件型号:ADS1294

尊敬的所有人!

我使用的是 ADS1294。 在书面数据表中、标记为(1)的所有未使用输入应连接到 AVDD。 我的问题:

1.在 ADS1294中,缺失通道5-8是否应与 AVDD 连接?

2.我使用 RLDINV 和 RLDOUT 作为 RLD 电极。 但我从未使用过 RLDREF 和 RLDIN。 我使用内部连接。 这是否意味着这些引脚也应按照数据表中所述连接到 AVDD? 这看起来真的很奇怪

5.关于 TEST_PACE_OUT1和  TEST_PACE_OUT2的问题相同。 不用时、这些引脚是否应连接到 AVDD?

我始终保持 所有这些信号未连接、而且工作正常。 那么连接到 AVDD 的原因是什么?

如果我保持他们与任何事物的连接不变、会发生什么情况?

请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是、根据数据表"(1)将未使用的引脚连接到 AVDD"。

    2.用于"从未使用过的 RLREF 和 RLDIN。" 您可以将它们保持悬空状态、并确保相关的内部多路复用器和开关 RLDREF_INT 处于断开和未连接状态。

    3或5? 对于、   根据 未使用的数据表、TEST_PACE_OUT1和 TEST_PACE_OUT2、(1)将未使用的引脚连接到 AVDD

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的现有设计将所有这些输入悬空、它可以正常工作。 我的问题是、保持悬空会有什么风险? 我想了解这里是否有任何风险、是否必须更改设计、或者我可以按原样使用设计?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风险未知。

    如果在数据表建议之外使用、可能无法保证性能。

    谢谢