This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:DVDD 为1.8V 时1线 SPI 出现异常行为(系统 IC 设计故障)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221284/ads8686sevm-pdk-strange-behaviour-on-1-wire-spi-when-dvdd-is-at-1-8-v-systemic-ic-design-fault

器件型号:ADS8686SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8686S

当 ADS8686 在1.8V DVDD (在规格范围内)下运行时、我遇到奇怪的行为。

某些寄存器值读取错误(可重复、不随机)、并且 ADC 读数非常不稳定和错误(欠压)。

验证意外行为的基本分步操作:

  1. 为1线 SPI 设置 ADS8686EVM-PDK
  2. 从1.8V 电源馈电 DVDD
  3. 将寄存器0x04 - 0x07设置为0b10101010(±5V)
  4. 读回寄存器0x04 - 0x07

结果将是:

0b11110000 
0b11110000
0b11110000
0b11110000

预期结果应为:

0b10101010. 
0b10101010.
0b10101010.
0b10101010.

还要观察到错误的通道读数。

将 DVDD 馈电至3.3V 至5V、并观察正确行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rune:

    我建议先查看这些常见问题解答:

    总之、我们需要一个示波器(而不仅仅是逻辑分析仪)、并验证发送到器件的内容是否符合您的预期。 我会从读取开始、看看您是否可以读取器件 ID 并为其采集数据。 然后、我们可以进行写入、 看看波形是什么样子的。

    从经验来看、大多数情况下、这些问题都是总线争用的结果。  本质上、IC 上的逻辑轨设置为某个电压(例如1.8V)、而 SPI 线路上的 MCU 或其他 某个 IC 需要不同的电压(3.3V)。 其结果是波形看起来不像方波、而更像是堆叠在方波顶部的方波。

    对于"系统 IC 设计故障"、我们使用 DVDD 在1.71V 下验证了器件的工艺和温度、我们在器件离开 TI 之前在1.8V DVDD 下对其进行了测试、我尚未听说任何其他客户谈论此问题、因此我怀疑它是一个系统问题。 但我们将把它放在我们的后口袋中。  

    此致!

    -Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rune、

    我与团队交谈过一些、我假设您使用自己的微控制器并在没有 PHI 的情况下向 EVM 发送命令。

    如果您使用 PHI、则在低至1.8V 时无法正常工作。

    您需要确保移除 R28并在外部为 DVDD 供电。

    此致!

    -Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的假设是正确的、我不使用 PHI。 ADS8686的最小 DVDD 电压规格存在冲突。 IC 的数据表指出可在低至1.8V 的电压下工作、但评估板的实施说明指出 DVDD 的下限为 2.3V

    移除0欧姆分流器为什么可以解决该问题?

    您是否已经像上述那样在低至1.8V 的电压下测试了 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rune:

    ADS8686的最小 DVDD 电压的规格存在冲突。 IC 的数据表指出它可以在低至1.8V 的电压下工作、但评估板的实施说明指出 DVDD 的下限为 2.3V。

    数据表是实际规格。 如前所述、PHI 在1.8V (或低于2.3V)下无法工作 、因此我认为 这就是用户指南中存在该说明的原因。 更具体地说、如果 DVDD 引脚= 1.8V、则 PHI 将继续在3.3V (在 DIN 引脚上)下工作、并且将超出数字输入的器件绝对最大值。 我同意这会造成很多混淆、尤其是因为说明书下一句中的注释讨论了数据表中的绝对最大规格、因此这是可能的。  

    为何移除0欧姆分流器可以解决此问题?

    这不适用于您的情形。 0 Ω 将 ADS8686S DVDD 引脚连接到 PHI、因此如果您将其断开、您可以使用外部电源而不与 PHI 发生冲突。 由于您不使用 PHI、因此它没有帮助。

    还有助于测量 DVDD 电源电流。

    您是否通过测试证明 EVM 可在低至1.8V 的电压下正常工作?

    没有。 我只有 PHI 用于与器件通信、如果单独将 DVDD 设置为1.8V、则会损坏器件。

    期待您的示波器和逻辑分析仪图片。

    此致!

    -Cole.