This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08100EVM:ADC08100CIMTCX -是否可以将 TMS320 HRPWM 用作 CLK?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1219560/adc08100evm-adc08100cimtcx---possible-to-use-tms320-hrpwm-as-clk

器件型号:ADC08100EVM

大家好、我计划同时使用 TMS320F28374DPTPT 和 ADC08100CIMTCX。

这是我第一次使用 ADC08100。 我可以提出一些问题。

问) ADC08100数据表指出:

尽管 ADC08100已经过测试并可在100MHz 时钟下确保其性能、但在20MHz 至125MHz 的时钟频率下、它通常可以正常运行。

如果 FCLK = 125MHz、这是否意味着 VIN 将在125MHz 下采样、就像"图1. ADC08100时序图"?

我感到困惑的原因是数据表也说明了:最大采样频率100MSPS。

VIN 信号将是一个最大频率为32.1MHz 的信号。

q) TMS320F28374DPTPT 可以使用 HRPWM、其中 f_HRPWM 的最大值为100MHz。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28375d.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1682310566590&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.com%252F

我想我可以从 TMS320创建一个100MHz PWM 方波信号。

我可以使用它来为 ADC08100提供100MHz 时钟吗?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    关于您的第一个问题、这是一款旧得多的器件、因此我将坚持使用数据表中规定的最大采样率、100MHz。

    在第二个问题中、我会使用独立的振荡器而不是 TMS 器件来生成方波/采样时钟。

    以下是我们建议使用的振荡器示例: https://www.crystek.com/crystal/spec-sheets/clock/C32xx-C39xx.pdf

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob。

    那么、对于此 ADC08100、是否有较新的 TI 替代产品、相同的8位100MHz ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不能公开披露我们在路线图上可能有什么。

    我将关闭此帖子并通过电子邮件与您联系。

    请留意观看。

    谢谢。

    Rob