This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6145:DS 中介绍的基于射频变压器驱动电路的优/缺点

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, ADS6145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221746/ads6145-advantages-disadvantages-of-rf-transformer-based-drive-circuits-described-in-ds

器件型号:ADS6145
主题中讨论的其他器件:THS4509

您好!

作为 ADS6145数据表中单端输入的参考电路、图96显示了使用变压器进行转换、图97表示使用两个变压器进行转换、图98显示了使用 THS4509进行转换。 你能否告诉我96至98数字每一幅的优劣呢? 特别是、我想知道噪声强度等方面的差异

 -图96.单变压器驱动电路
 -图97.两个变压器驱动电路
 -图98. 标准差分驱动电路

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    使用单个变压器或平衡-非平衡变压器之间的主要区别是改善相位不平衡。 糟糕的相位不平衡表现为偶数阶失真或 HD2。

    如果您需要更高的信号增益、请在前端使用放大器、而不是平衡-非平衡变压器/变压器。

    如果有兴趣的话、我已经在下面的白皮书中总结了所有这些差异。 请参阅下面的链接:

    www.planetanalogue.com/.../

    谢谢。

    Rob