This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3171:DAC3171的替代产品

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221748/dac3171-alternative-to-dac3171

器件型号:DAC3171

您好!  

我正在考虑使用 DAC3171、但输入引脚电压为1.8V、我想使用一个输入引脚电压为2.5V 的 DA 转换器。 是否有其他替代方案?

・采样率:100Msps 或更高
・分辨率:14位
・接口:并行
・电源数字侧:2.5V (使用 LVDS)
・电源模拟侧:3.3V 或5V
・其他:LVDS 兼容

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    我想您已经选择了最符合您需求的 DAC。

    下面是我们为您提供的资源、以防您漏掉任何其他选择。

    此致、

    Rob