This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:设计文件可用性

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1219923/adc12dj5200rfevm-design-file-availability

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

您好!

您能否为 ADC12DJ5200RF 评估模块提供设计文件(SCH 和 PCB)?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请参见随附的。

    我们刚刚注意到、以前的版本还在网络上、我们会更新的。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../5200RF_5F00_EVM_5F00_REVD_2D00_ProjectOutputs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob! 我有该文件的旧版本、但最好有最新版本。

    我要求的是 CAD 文件-用于生成项目输出文件的 Altium 原理图和 PCB 源文件。 由于我们会大量利用参考设计、因此降低了从已知良好的原理图文件开始并对其进行修改而不是从头开始原理图捕获的风险。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    CAD 文件是否有任何更新? 我看到他们过去被提供给其他人,但如果你不能提供给我,我需要尽快知道。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很抱歉耽误你的时间,请参阅下载 Altium 数据库/CAD 文件的链接。

    tidrive.itg.ti.com/.../095dd60a-40bd-44ed-8a9f-cba9ac8041b0

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    实际上、我需要通过电子邮件向您发送一个链接。

    我将关闭此帖子、请查看我的电子邮件。

    谢谢。

    Rob