This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:快速时钟问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216724/ads1278-sp-fast-clocking-issue

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件: ADS1278

如果 DOUT1时序高达31ns、如何在31.25MHz 的高速(帧同步) TDM 模式下使用 ADS1278-SP?

SP 数据表列出 SCLK 和 FSYNC 到 DOUT1时序分别需要31ns、tDOPD 和 tMSBPD? 在31.25MHz 时、周期为32ns、因此只剩下1ns 用于往返电路板和 FPGA 设置时间。 在数据表最大值为32.768MHz 时、周期为~30.5ns、小于31ns、因此数据表本身似乎不兼容。 或者我缺少什么吗?

我们为 DVDD 供电的电压为1.8V。 商用 ADS1278显示了 tDOPD 和 tMSBPD 的最大值为25ns。 为电路板+ FPGA 时序留出6ns、这是可行的。 此外、OUT 应用不会在整个温度范围内运行 ads1278。

谢谢。

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    是的、我同意数据表中的这一疏忽。  正如您所指出的、当 DVDD=1.8V、IOVDD=3.3V 时、商用版的传播延迟降至25ns。  (具体范围为 DOUT1、TDM 模式、IOVDD = 3.15V 至3.45V、DVDD = 1.7V 至1.9V。)

    我假设您需要支持大于105ksps 的输出数据速率?  如果不是这样、您可以选择将时钟频率降低到27MHz (t-CLK=37ns)、然后保证板+ FPGA 时序预算为6ns。

    我需要一些时间来调查此问题。  我将在5个工作日内提供更新。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keith 的快速回复和帮助。 是的、我们需要~120ksps、因此超过105ksps、从31.25MHz 时钟频率(~122ksps)会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    还有一个选项;使用帧同步离散模式。  遗憾的是、这将需要 ADS1278和 FPGA 之间有8条 DOUT 线路、但这将允许降低 SCLK 频率以满足传播延迟。

    此致、
    系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith。 ADC 和 FPGA 位于不同的板上、通过背板连接。 我会选中但不要认为所有8个 DOUT 都已连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    还有一种可能性。  如果您使用5个或更少的通道、那么您可以将 SCLK 频率降至1/2* CLK 或15.625MHz、并使用菊花链。  在这种情况下、您将使用帧同步、TDM、动态格式(011b)并关闭8个通道中的3个。  但是、我想您需要使用所有8个通道、但为了以防万一、我想指出这一点。

    周末愉快!

    系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    巧妙的建议、但您的猜测是正确的。 我们使用全部8个通道。 希望有少于125°C 的时序数据和/或一个估算较低温度下传播延迟的合理方法。

    再次感谢您对此问题的及时、详细的关注。

    也可以享受周末时光。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    还可以。 我将了解我们是否可以进一步探索有关此时序规格的任何其他信息。

    此致、
    系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已穷尽搜索能力、无法找到数据表中提供的之外的任何其他数据。

    目前、我建议使用帧同步离散模式(要求每个通道具有 DOUT 连接)并降低 SCLK 频率、以便为 t-DOPD 和 t-MSBPD 传播延迟提供额外的时序裕量。

    此致、
    系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您核对这个 Keith、 我会和我们的团队讨论。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith。 我们正在检查是否进入并行模式、但这需要 PWB 修订版本、因此不是 首选。 我们还会检查背板连接器上是否有足够的引脚可用。 我知道您说过您不能找到 更多数据、但可能运行的测试条件允许在不太极端的条件下调整时序。 我们预计 ADS1278-SP 将始终低于85°C、而 TID 将约为20、而不是75 krad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    据我所知、我们在受限温度范围和较低的辐射暴露水平上没有任何额外的时序数据。  看起来 所有时序数据都是针对整个温度范围和最大辐射水平进行筛选的。

    此致、
    系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 再次感谢您对此提供的专家帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢专家的帮助。 我们将更改设计、以一半的 CLK 速率读取所有8个与 SCLK 并行的通道、从而满足 DOUT 时序要求。

    Chris