This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06复位命令操作

Guru**** 2769825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1220455/ads131m06-reset-command-operation

器件型号:ADS131M06

您好!

我们已经将2个 ADS131M06与 AM243x 器件集成在一起。

我们尝试在 ADC 不同步时发出 RESET 命令来复位 ADS131M06器件。

但是、即使在启动 RESET 命令之后、我们也无法使 ADC 恢复到正确的值。

->何时可以发出复位命令是否有时间要求?

谢谢!

Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prithvi:

    欢迎来到我们的 E2E 论坛。 RESET 命令的时序如下所示。 您是否可以 在启动复位命令后读取状态寄存器中的复位状态位和模式寄存器中的复位位位? 您能否为/CS、SCLK、DIN 和 DOUT 提供时序图?  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale 的回复。

    状态寄存器读取 ADC1和 ADC2的值为0x05FF。

    我们在 ESD 测试期间观察到了该问题。

    我正努力获取波形。

    尝试多次复位 ADC 是否意味着什么?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prithvi:

    在 ADC 上电后、状态寄存器中的复位状态位默认始终为1b、 因此、在向 ADC 发送复位命令和从 ADC 读取状态寄存器之前、请向模式寄存器中的复位位位位写入0b 以清除状态寄存器中的复位状态位。

    看起来 ADC 在您的 ESD 测试期间被锁存。  /RESET 引脚的硬件复位能否将 ADC 恢复到正常运行状态? 或者必须循环供电才能恢复该信号?

    输入引脚和电源引脚上是否有二极管来保护 ADC 免受 ESD 瞬态信号的影响?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我将执行硬件复位(将 SYNC/RESET 引脚拉低1.2ms、然后设为高电平)并将 WLENGTH 设置为32位-符号扩展操作。 这能够使 ADC 恢复正常运行。

    我们观察到、在 ESD 之后、DRDY 处于4kHz。 在正常运行状态下、会在8kHz 处观察到。  我们希望在固件中检测何时发生这种情况、然后尝试自动发出复位序列。 当我尝试这样做时、似乎 DRDY 处于锁存状态(有时)。  

    谢谢!

    Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 正常运行期间的 DRDY:

    这与我们发出复位时的 DRDY 信号类似

    ~15ms 后、DRDY 恢复到8.138kHz。

    但有时我们会观察到 DRDY 不会在复位时恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prithvi:

    很遗憾、我没有相应的设置、因此我无法重现您的测试和情况。 然而、ESD 测试是一个系统级测试。 保护系统或器件免受 ESD 影响在很大程度上取决于 PCB 布局设计、而选择包括肖特基或 TVS 二极管在内的推进器保护元件对于抑制 ESD 瞬变和避免器件上的闩锁非常有用。 请参阅 下面的一些应用文档。 我建议添加保护功能、使您的系统更加可靠地抵御 ESD。

    用于保护 ADS131M0x ADC 免受电气过载影响的电路

    《ESD 保护布局指南》

    此致、

    戴尔