This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:驱动程序修改

Guru**** 2818165 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221676/ads8689-driver-modification

器件型号:ADS8689
主题中讨论的其他器件:ADS8688

大家好、

您能否分享有关如何修改 ADS8688驱动器以使其适用于 ADS8689的更多信息?

提前感谢。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    在 SPI 时序和命令格式方面、ADS8689与 ADS8688不同。 我不建议修改 ADS8688针对 ADS8689的代码。 您只需遵循数据表、尤其是图6-3至6-6中的 SPI 时序、还可参阅表7-5 (命令格式)和第7.6节(寄存器映射)来开发代码。 如果您对这些(时序、命令和寄存器)有任何问题、请告诉我。

    此致、

    戴尔