This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:上电复位时和之后的输出状态。

Guru**** 2873100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101, DAC63001, DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221112/dac121s101-output-state-at-and-after-power-on-reset

器件型号:DAC121S101
主题中讨论的其他器件: DAC63001DAC63204

您好!

我正在我的设计中使用 DAC121S101、我想使用它来控制 LDO、就像在 SBAA341A 中描述的设计一样。 数据表指出可配置3种断电模式、1K 和100K 的下拉电阻以及高阻抗。 我的问题是、是否在 DAC 中的有效写入序列之前的加电期间和之后设置了其中的任何一个。

此致、提前表示感谢

Raúl μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Raúl

    数据表中的图31显示了上电复位期间的输出响应。 加电复位后、DAC 数据寄存器被"填充为零"意味着输出被加电、只是被设定为零代码(0V)。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Raúl

    跟进 DAC63204、或如果您需要单通道、我们建议您针对此应用使用 DAC63001器件。 默认情况下、它们会以高阻态加电、甚至在电源断电时具有高阻态输出。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的回复、DAC121S101无法更换、但知道了上电状态、我可以预见到 LDO 在完成 DAC 配置之前处于关断状态。

    Br

    Raúl μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Raúl

    明白了。 如果您有任何其他问题、请联系我们。  

    此致!

    Katlynne Jones