This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:即使在指定了硬件修改后、外部时钟模式也不工作

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211112/adc12dj3200evm-external-clock-mode-not-working-even-after-hardware-modifications-specified

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

大家好!

我尝试使用外部时钟来驱动 ADC12DJ3200、并提供614.4 MHz 外部时钟来驱动 ADC、同时也进行了硬件修改。 (根据 ADC 文档、删除 C50、C51、R67并填充 R67、C49、C52。) 正如 ADCxxDJxx00评估模块用户指南(修订版 A)第21页所述、我将向 ADCEVM 的 J18 DEVCLK 和 J22 LMCLK 端口提供 该时钟。但是、我在硬件修改后尝试以外部模式运行 ADC、但遇到了此错误(附带的屏幕截图)。

关于这次操作、我有几个问题

1) 1)之后是否要进行任何其他软件/硬件修改以避免错误。

2) 2)根据文档、驱动时钟的最低频率应为800 MHz、是这样的、是否不可能使用频率较低的时钟驱动它。 (我们可以使用更高的外部时钟、但只需要求清晰度即可。

感谢您的考虑、期待您的答复。

谢谢。
Vaibhav.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需检查是否有任何成员有机会通过查询并了解解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    您是否厌烦了1GHz 时钟的设置来查看是否产生此错误?

    您能否使用示波器探测 ADC 时钟引脚或其附近以验证您是否确实在 ADC 上具有适当的时钟信号电平?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于1GHz、谢谢 Rob。 它在800MHz 下不工作是否有任何具体原因?如果可能、我们可以使其适用于较低频率的时钟、如500MHz 或600MHz?