This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69EVM:模拟信号发生器作为时钟

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221678/ads42lb69evm-analogue-signal-generator-as-a-clock

器件型号:ADS42LB69EVM

在 ADS42LB69EVM 中将模拟信号发生器用作时钟的规格是什么?

RIGOL DSG815是一种不错的解决方案吗?  

是否可以使用任意波形发生器而不是模拟信号发生器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Spilios:

    此 ADC 本身需要时钟输入、可以是0.3Vpp 和1.6Vpp (差分)之间的单端或差分正弦波输入。 这个时钟输入必须被交流耦合。 在我们的 EVM 上、我们使时钟输入 SMA (J3)通过平衡-非平衡变压器(T5)以转换为差分信号。 对此输入的要求约为(0dBm - 15dBm)左右。 我们建议始终使用射频模拟信号发生器来实现最佳性能。 使用上面列出的 Rigol 任意波形发生器不会产生该器件的最佳性能、因为这些波形发生器通常具有更差的相位噪声/高输出抖动、这与数据转换器可达到的最大 SNR 成正比。 如果级别令人满意、EVM 将工作、但请注意、性能将从我们数据表中的指定值降低。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

     RIGOL DSG815 是射频信号发生器、而不是任意波形发生器。

    因此、如果我正确理解、任何能够提供至少15dBm 功率的射频信号发生器都可以用于我的应用。  

    谢谢。  

    Spilios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Spilios:

    我懂了。 我没有搜索型号来找到这一点、假设它是 AWG。 它肯定会起作用。 我不确定该信号发生器(与 Rohde & Schwarz SMA100A 等器件相比)的性能、但在功能上、它肯定足以用于您的评估。

    谢谢、Chase