This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:单端输入和预期的转换代码

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221356/ads130e08-single-ended-inputs-and-expected-conversion-codes

器件型号:ADS130E08

另一位工程师和我对该器件在配置为单端输入时的工作原理持有不同意见。

我具有以下配置的此部件:

AVDD = 5V

AVSS = 0V (接地)

DVDD = 3.3V

DGND = 0V (接地)

VREFP = 4.096V

VREFN = 0V (接地)

所有 INxN 输入都连接到2.048V 的精密基准、以产生共模电压

所有 INxP 输入均为单端0V 至4V 信号

因此、根据数据表、这是有效的配置、我应能够测量 CM- 1/2 VREF 到 CM+ 1/2 VREF、其等于:

2.048V -(4.096/ 2)= 0V 至2.048V +(4.096V / 2)= 4.096V

唯一的问题是我只生成1/2的 ADC 转换值。  换句话说、当我输入0V 信号时、ADC 回读0xC000、我期望值为0x8000。  当我输入4V 信号时、我将读回接近0x4000的值、那么我将得到接近0x7FFF 的值。  对 ADC 转换为0x0时、应用2.048V 输入即可。

这位"其他"工程师说这就是它的工作方式、我不同意、我希望能够使用 ADC 的整个范围。

谁是对的?

谢谢。

驱动该电机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    非常感谢您向我们提出问题。
    我讨厌让你失望,但在这种情况下,奖杯会给"其他"工程师:-)。

    ADS130E08提供+/-VREF 的满量程范围(假设增益= 1)。
    这意味着当 INxN 连接到 CM 时、您可以在 INxP 上测量从(CM–VREF)到(CM + VREF)的电压。
    如果您将用于 ADS130E08的基准电压减少至2.048V、那么您将获得所需的结果。

    我想指出的另一点是集成式 PGA 的输入范围限制。
    如果您希望保持在 PGA 指定的输入范围内、那么您在 INxP 上的信号必须保持在 GND 之上200mV。
    如果您将其更接近 GND、则可能会遇到失调电压、增益或 INL 误差增加的情况。 不过、在该16位器件上、可能不是很明显。

    此致、
    Joachim Wuerker