This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:读取 SPI 数据包时的新转换结果

Guru**** 2751025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1220416/ads131e08-new-conversion-result-while-reading-spi-packet

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件: ADS131M08

您好!

我正在以连续模式运行芯片、发现有时当我通过 SPI 轮询数据时、数据就绪标志会出现尖峰、指示新的转换结果已就绪。 我们选择此芯片的原因之一是、所有8个 ADC 通道都是同时采样的。 在这种情况下、在我发送数据包时数据寄存器是否会被新数据覆盖、这意味着我通过 SPI 接收到的部分数据将在分开一个数据包时被采样?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  

     尖峰 脉冲的宽度似乎很小、我认为这不是有效信号。 不过、我会仔细检查一下。  您能否提供更接近的尖峰计时、以便让我知道尖峰的高脉冲有多宽? 此外、您能否提供包括 SCLK、/DRDY、/CS 和 DOUT 在内的时序图? 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    尖峰为500ns、每250us 产生一次尖峰(下降沿)、这与4kHz 的采样率相匹配。 此外、我目前正在对 ADC131M08EVM (我们的产品将使用 ADS131E08)进行测试、因此具体细节可能会有所不同。

    相反,我更关心的是新数据就绪时的寄存器行为-- 如果在我从 SPI 进行轮询时新数据已就绪、我是只接收前一个数据样本(即寄存器已使用前一个样本"锁定")、还是会获取某些通道的新数据、而其他通道的旧数据是一个周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    ADS131M08 在 特性和数字时序方面与 ADS131E08 ADC 大不相同。 ADS131M08具有内部"FIFO"、 当您以不同的方式检索数据时、"FIFO"输出行为是不同的。 为了解决 ADS131M08上的问题、我需要更多信息来了解您是如何读取数据的、例如、您配置的数据速率似乎为4ksps、您是否在监控/DRDY 并尝试在每次转换完成后读取数据?

    我建议您 直接在我们的 ADS131E08EVM 板或您自己的 ADS131E08电路板上测试 ADS131E08、因为您最终将在您的产品中使用 ADS131E08 ADC。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、我们仍在等待  ADS131E08 电路板、但我认为使用该电路板不能解决我的问题、因为在这种情况下、无法告知我的数据来自哪个数据包。 我们使用这种边沿情况的原因是、我们局限于在任意时间进行轮询、这种情况可能 与新数据包就绪时发生的情况重叠。 寄存器中的所有数据是否一次更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    M08 ADC 具有输出缓冲区和一个"FIFO"、可以一次在每个通道上存储两个样本。  "FIFO"并不是100%用作传统的 FIFO。

    当没有从 ADC 中检索数据时、旧数据保留在"FIFO"中。 根据 您读取数据的方式、某些样本 可能会丢失、还可能会看到短/DRDY 高/低脉冲。  

    建议 在每次转换后读取数据。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、感谢您的澄清。 我们将尝试在每次转换后读取数据。