This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:低分辨率

Guru**** 2543930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221357/ads8668-low-resolution

器件型号:ADS8668

我们选择了具有12位分辨率和500ksps 采样率的 ADS8668 ADC IC。 但输出结果不等于12位分辨率。  阅读产品说明书后、我们了解到 ADC 的分辨率固定为850ns。

它正在作为10位分辨率的 ADC 工作、任何人能给出相同的解决方案吗?

需要注意的任何步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhu:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您能解释一下如何将850ns 转换时间等同于10位分辨率吗?