This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:呼吸模式

Guru**** 2452360 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1220275/ads1298r-respiration-mode

器件型号:ADS1298R

大家好、

 关于 ADS1298R 呼吸 模式、为何在更改相位时曲线没有变化?  

请参考以下波形、上方波形为32kHz 频率、相位设置为 112.5、下方波形为32kHz、相位设置为22.5。

但看起来没有变化。 这是正常的吗?  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原因可能是这样的  

    32kHz 是 EVM 板的高频、因为 EVM 板上有低通滤波器和寄生电容、所有这些都使相位和振幅在32kHz 下发生微妙而不明显的变化。

    32kHz 时的相位变化可能很微妙也不明显、因此为了能够捕获和查看不同的相位、需要在正确的时间采样。

    -------------------------------------------------------

    请尝试 不同的阶段、然后重试。

    请尝试使用较低频率、然后重试。

    ----------------

    同时、

    您能问客户想要什么调整相位吗?

    此外、客户可以查看此主题-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/363922/ads1298r-respiration-phase

    ----------------

    我可以问哪个客户是这样吗? 如果不允许公开披露、请将该主题帖转换为内部主题。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户是一名学生。 根据客户反馈、需要帮忙分析。  

    关于这个问题、如果相位调整仅适用于32kHz 和64kHz?

    Unknown 说:
    32kHz 是 EVM 板的高频、因为 EVM 板上有低通滤波器和寄生电容、总之使相位和振幅在32kHz 时发生微妙而不明显的变化。

    但呼吸模式为32kHz、其他频率与呼吸模式兼容?

    如果相位调整不明显、何时需要相位调整?  

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我误解了早期消息中的交流导联脱落检测。

    -------------------------------------------------------

    如果 学生使用 ADS1298REVM、则该呼吸信号由 EVM 板载振荡电路生成、如用户指南中所述。

    他的波形看起来正确。

    请让学生观看并遵循用户指南、尤其是 ADS1298R 呼吸功能的5项评估部分。

    谢谢