This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63004:设计使用精密 DAC (SBAA341A)和精密低侧电流测量(sboa169b)的新电路板

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A90, DAC63004, DAC63002, INA296A, OPA186, TMUX1113, OPA3S328, TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1219496/dac63004-design-a-new-board-with-using-a-precision-dac-sbaa341a-and-precision-low-side-current-measurement-sboa169b

器件型号:DAC63004
主题中讨论的其他器件:TPS7A8300TPS7A90DAC63002INA296A、OPA186TMUX1113OPA3S328TLA2518

早上好!

我需要开发一个模拟板、使我能够在0.8V 到4.2V 之间准确地改变电压、并进行10µA μ A 的精确电流测量。 我的电路的功耗范围为10µA μ A 至10mA、另一个的功耗范围为300mA 至1.5A。 我找到以下应用手册:
采用精密 DAC (SBAA341A)和精密低侧电流测量(sboa169b)的 LDO 电源裕度调节电路。

我需要2个 nA 通道来驱动2个 LDO、我将使用以下组件:TPS7A90和 tps7a8300。
我发现了在我看来 DAC63004的以下参考、您能告诉我此 DAC 是否能够满足我的预期吗?

乔纳森·纳沃尔关注我的案例,但我不知道如何把它放在讨论中?

感谢你的帮助  

Alexandre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexandre,

    我们还提供 DAC63002、这是 DAC63004的2通道版本。 但确实如此、DAC63004可以 使用 SBAA341A 中提供的方法来控制 TPS7A90和 TPS7A8300的输出。 您需要计算 R1、R2、R3和 用于提供 所需 LDO 输出范围的 DAC 输出范围。  

    您是否还建议使用 DAC 进行电流测量?


    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Katlynne、

    我想采用配置为高侧电流的 INA296A、因为第一个元件的电源为0.8V 到2V0、其功耗为10µA μ A 到200µA μ A。 对于第二个组件、电源电压介于3V3和4V2之间、其功耗为300mA 至1500mA。

    DAC63004的一个输出可以设置放大器的输出电压!  你怎么看?

    感谢您的回复  

    Alexandre

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我有另一个想法、如果我要使用相同的检测电阻、我需要一个具有 G = 10V/V 至1000V/V 可编程增益的放大器、我发现了该放大器 OPA186。 您是否有具有可编程增益的放大器?  

    谢谢  

    Alexandre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我发现此组件参考 TMUX1113、您是否有更好的解决方案来推荐我?

    感谢 Alexandre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexandre、

    我不明白 DAC 安装在高侧电流检测电路的位置。 通过感应电阻器的电流变化是改变运算放大器输出的因素。 您使用 DAC 来控制两个 LDO 的两个输出范围、对吗? 您是否尝试测量 LDO 的负载电流 IOUT? 问题是 VOUT 也在变化?  

    我们具有可编程增益放大器。 您可以在此处查看我们的产品系列、并按您所需的规格进行筛选。 如果您对他们有具体的问题、我可以将此请求转给为他们提供支持的团队。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/pga-vga/overview.html

    此致!

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    是的、我想测量 LDO 的 Iout。 但放大器的电压固定为3V3、我使用一个 DAC 的输出来调优 my MCU 的 ADC 输入端的中间电压。

    你好

    Alexandre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我将您的注释理解到:您是否正在尝试测量 LDO 的负载电流 IOUT? 问题是 VOUT 也在变化吗?

    -->是的,你是对的,但我想使用我的 ADC 输入的 MCU 或所以我必须使用 ADC 后 PGA 见下文:解决方案2.

    我发现了  ADS7948SRTET 或 ADCS7476AIMFX/NOPB 或 TLA2518IRTER 库存。 我认为 TLA2518IRTER 是很好的 ADC 因为它有8个通道!

    感谢您的到来

    Alexandre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    对于 PGA、我发现  PGA117AIPWR 或 OPA3S328现货! 我想采用 OPA3S328。 抱歉前面的原理图显示 PGA 的电压是5V0解决方案2)。

    感谢您的到来

    Alexandre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexandre

    我 现在了解了 INA296电路中 DAC 的作用、感谢您将其画出来。 您可以考虑使用低侧配置、以便测量不依赖于电源。 您选择高侧配置的原因何在?   

    对于 ADC 选择、请考虑您希望能够读取的信号分辨率。 TLA2518是12位器件、但使用 VDD 作为基准。 如果 VDD 为3.3V、则步长为0.8mV。 确保该分辨率是您根据电流检测电路的输出范围尝试测量的电流的可接受分辨率。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    您现在处于低侧模式。 我检查了我的 MCU、它可以以最大1 Mbps 的速率进行16位 我增加了一个模拟多路复用器来改变感应电阻。

    我会一起去的!

    和  DAC63004、使用 应用手册 SBAA341A 来控制 TPS7A90和 TPS7A8300的输出。

    我们现在很好!

    感谢您的回复、您好

    Alexandre