This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2017:最大绝对额定值超过

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1220575/tsc2017-absolute-maximum-ratings-over

器件型号:TSC2017

当 Vdd = 0V 时、可输入 C1 (SDA)和 D1 (SCL)引脚的电压范围是-0.3V 至 Vdd+0.3V、或±0.3V、正确吗? 如果我使用外部3.3V 电压进行上拉、半导体是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sawada:

    这看起来是一个重复的线程。 我们的团队将在该线程的其他实例上为您提供支持。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff McPherson

    抱歉、复制的主题。 我的错。

    感谢您的配合。

    此致、