我的问题是、我做错了什么?、因为在任何电压范围选择中、我无法从 ADC 获得合理的值。
请参阅下面的、 我使用 SPI、但能够使用序列发生器读取每个通道、包括代码通道。 问题是、当我在通道 A0上施加5V 电压时、它会达到饱和 ADC 值。 无论选择了什么范围设置、都会执行此操作。 器件应从-10 V 到10 V 和16位、因此5V 应以十六进制:4000或8192为十进制值。
我还注意到、在我的基准电容器和电压引脚上、我的测量值为1.934V 和0.835V。 由于选择了内部电压基准、refcap 引脚是否不应该为2.5V? 这些似乎是错误的、因此我怀疑有故障的器件、并更换了它、但行为是相同的(读取电压处于饱和状态、即7FFF)。