This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096EVM:GUI 卡在加载屏幕上

Guru**** 2803965 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216565/dac60096evm-gui-is-stuck-at-loading-screen

器件型号:DAC60096EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528

大家好、

客户遇到了有关 DAC60096EVM GUI 的问题。 软件安装正确、但在加载"main.vi"时卡住、并且不会进一步移动。 GUI 安装在 Windows 10 64位上。

在 Windows 7兼容模式下运行 GUI 也不起作用。 是否遇到过此类问题?

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    请尝试参阅 该主题 (以及该主题中链接的主题)、以查看这些调试测试是否适合您。 在过去、此错误似乎与某些安装问题有关。  

    如果仍有问题、请进行回复、我们可以继续调试。  

    此致!

    Katlynne Jones   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    你好。  

    您提到的主题中的疑难解答提示似乎没有帮助。  根据客户的意见、他们已安装 AMC7863EVM 并遵循该主题、但仍然没有帮助。  还有其他可以尝试的东西吗?

    顺便说一下、客户是在 win11 64位(而不是 win10)下运行此 GUI。 根据用户指南、GUI 在 Win7及更早版本上进行了测试。 这是否也适用于更高版本、如 win11?

    谢谢!

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    在安装过程中、他们是否也选择安装 LabVIEW 运行时引擎?  

    我刚刚尝试安装这个 GUI、但是遇到一个错误、并且运行时引擎并未实际安装。 我的计算机上已经安装了另一个版本、GUI 会自动加载。 请检查他们是否安装了任何版本的 LabVIEW 运行时引擎。  

    我们已经看到一些较旧的 GUI、包括这一个、与 Win10有关、因此我认为 win11也会有问题。 此 GUI 是2015年在 EVM 发布时在 Win7上开发的、这就是存在一些兼容性问题的原因。  

    我运行的是 win10。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:

    客户已安装 LabVIEW 运行时、但问题仍然存在。 我们能否在 win11上尝试这种做法、或者 他们是否可以使用除 GUI 以外的任何其他软件?  CCS 是否支持该功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我没有 Windows 11计算机的访问权限。  

    他们是否在设备管理器中看到 SDM-USB-DIG? 如果没有、请参阅此主题以手动安装驱动程序:  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/442674/no-driver-recognition-from-the-sdm-usb-dig

    我们没有与 SDM-USB-DIG 兼容的其他软件、但客户可以使用任何采用 SPI 接口的控制器。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SDM-USB-DIG 本身具有一个微控制器(MSP430F5528 UC)。 您能告诉我、如何使用 Matlab 在上面书写吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atiyeh:

     SDM-USB-DIG 没有 MSP430、但我们无法直接访问它/与其进行通信。  

    我建议使用 Arduino Aardvark 或和 FTDI USB 转 SPI 器件等外部控制器。

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法通过编写代码来自动更改 DAC 的电压值? 考虑软件工作(这不是在我的情况下)。 例如、自动扫描其中一个 DAC 引脚的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atiyeh:

    没有一个用于扫描一组输出电压的代码。 需要写入新代码以更改输出电压。  

    切换模式允许 Trigg 引脚在两个 DAC 代码之间切换:

    这两个关于类似 GUI 的线程建议安装.NET 框架。 您也可以尝试以下方法:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135251/adc124s101evm-evm-software-error/4214567#4214567 

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096659/lmp92066-software-installation-error/4062650#4062650

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Katlynne 安装网络框架后,软件工作. 我想知道是否可以编写一个 python 代码来使例如9个 DAC 通道能够以不同的电压值进行扫描。 我不知道这是否可能。 如果您能帮助我找到一种方法、通过编写代码使 DAC 通道自动工作、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atiyeh:

    很高兴听到 GUI 在工作。  

    GUI 和 SDM-USB-DIG 本身不能在 python 中使用、并且 我无法帮助生成 python 驱动程序。   我之前提到的 FTDI USB 转 SPI 器件具有 可能对您有用的 SPI python 驱动程序示例。 然后、您将能够 通过 SPI 持续写入 DAC 输出寄存器、以便像您建议的那样扫描输出。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Katlynn。 在本例中、DAC 软件的"Scripting"选项卡用于什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还是能向我推荐一款与 DAC60096evm 兼容的 FTDI USB 转 SPI 器件?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atiyeh:

    GUI 中的 python 脚本工具可用于从寄存器读取和写入、但无法配置时序或循环。 我认为这对您用处不大。  

    我使用了 FT4222和 FT4232。 它们都具有 I2C 功能和 在线提供的评估模块。 如果你想从 FTDI 或在线其他来源研究哪些版本具有最发达的 python 示例、可能也有其他版本可以为你工作。 任何 SPI 控制器都可以连接到 DAC60096EVM J4上的 SPI 引脚。  

    此致!

    Katlynne Jones